结果:找到"控制 单片机 发光二极管",相关内容1000条
  • TVS二极管和ESD静电二极管的区别有哪些?
  • TVS二极管和ESD静电二极管都是常见的保护元件,用于防止电路受到瞬态过电压和静电放电的损害。尽管它们在保护电路方面有相似之处,但两者在工作原理、应用场景以及性能特点上存在显著的区别。1.工作原理TVS二极管瞬态抑制二极管主要用于抑制电路中的瞬态过电压。它在正常工作状态下处于高阻抗状态,当电压超过特定阈值时,它迅速变为低阻抗状态,将过电压引导到地,从而保护被保护设备。这种工作原理使其在雷击、电感耦合、电源抖动等场景下起到非常有效的保护作用。ESD静电二极管ESD静电二极管主要用于防止静电放电对电子元器件的损害。它在正常工作状态下同样处于高阻抗状态,但当受到静电冲击时,它迅速导通,将静电放电的...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVS,静电 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-01-25 09:46:00
  • 补水纳米喷雾器方案开发
  • 补水纳米喷雾器方案开发冬天是比较干燥的因为室内要开空调,或者烤火,或者柴暖都涉及到另一个问题那就是干燥,很多人脸上的肌肤就容易缺水干燥。如果不及时补水护理,就容易发生出油长痘的情况。所以补水成为了人们美妆护肤的一大重点,谁不爱美呢?通程创品推出了一个基于单片机的补水仪纳米喷雾器方案开发,详细知识说明如下。信息摘要:如果不及时补水护理,就容易发生出油长痘的情况。所以补水成为了人们美妆护肤的一大重点,谁不爱美呢?通程创品推出了一个基于单片机的补水仪纳米喷雾器方案开发。一、补水纳米喷雾器方案原理介绍本方案采用单片机NY8A051F型号芯片作为主控芯片开发,使用超声波高速震荡技术切割,可以让水和精华...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: PLC板开 发帖人:TCOOP 发帖时间:2023-02-09 15:24:00
  • 为什么MCU也需要AI?
  • 人工智能(AI)是计算机科学的一个分支,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。人工智能从诞生以来,理论和技术日益成熟,应用领域也不断扩大,可以设想未来人工智能带来的科技产品,将会是人类智慧的“容器”。人工智能可以对人的意识、思维的信息过程的模拟。人工智能不是人的智能,但能像人那样思考、也可能超过人的智能。但随着AI从云到边缘的发展,使得这一观点正在迅速改变,AI计算引擎使MCU能够突破嵌入式应用可能的极限,嵌入式设计已经能够提高网络攻击的实时响应能力和设备安全性。支持AI的MCU云...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,微器, 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-30 14:07:00
  • MCU在电动滑板车硬件实物的设计技巧
  • 电动滑板车最常见的造型就是L型了,一体式的车架结构,使用了极简主义风格进行设计。车把手可设计成弯曲形、也可设计成直线形,转向柱与车把手一般呈70°左右,可展现出组合装配的曲线美。而在折叠后,电动滑板车为“一字型”结构,一方面可以呈现出折叠后的结构简洁美,另一方面便于携带。电动滑板车深受大家的喜欢,除了造型之外,还有很多的优势:便携:电动滑板车的尺寸一般较小,车身一般采用铝合金结构,具有轻巧便携的特点,相较于电动自行车,可以将电动滑板车轻松装入汽车后备箱,或者携带它乘坐地铁、公交等,可以与其他交通工具组合使用,十分便捷。环保:可满足低碳出行的需求,相较于汽车,不用担心城市堵车,停车难等问题。经...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,微器, 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-28 14:12:00
  • MCU微控制器在电动滑板车技术核心剖析
  • 如果把电动滑板车的组件拆分,一一估价的话,电机及控制系统的成本是最高的,同时他们也是电动滑板车的“大脑“,电动滑板车的启动、运行、进退、速度、停止依靠的都是滑板车中的电机控制系统。电动滑板车能快速安全运行,对电机控制系统的性能要求很高,对电机的效率也有较大的要求。同时作为一种实用型的交通工具,要求电机控制系统能承受震动、耐受恶劣环境、可靠性高。常规的滑板车控制系统硬件设计方案如下图所示,主要包括驱动MCU、门驱动电路、MOS驱动电路、电机、霍尔传感器、电流传感器、速度传感器等模块。MCU通过电源通电工作,利用通讯接口和充电模块和电源及功率模块进行通信。门驱动模块与主控MCU进行电气连接,并通...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,微器, 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-25 16:40:00
  • 双色发光二极管外形与符号和工作原理
  •   顾名思义,双色发光二极管内部有两个二极管,这两个发光二极管的连接方式有两种:共阴极(两个发光二极管的负极连在一起)、共阳极(两个发光二极管的正极连在一起)。  双色发光二极管外形与符号  双色发光二极管可以发出多种颜色的光线。双色发光二极管有两引脚和三引脚之分,常MAX1617AMEE见的双色发光二极管实物外形如图8-5(a)所示,图8-5(b)为双色发光二极管的电路符号。  双色发光二极管工作原理  双色发光二极管是将两种颜色的发光二极管制作封装在一起构成的,常见的有红绿双色发光二极管。双色发光二极管内部两个二极管的连接方式有两种:一是共阳或共阴形式(即正极或负极连接成公共端),二是正...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 双色 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-28 15:14:00
  • 紫外发光二极管的结构和技术特点
  •   紫外发光二极管是指可发出波长约400nm的近紫外光的发光二极管(LED)。紫外光通常是用作识别钞票是否伪造,一些紫外发光二极管照明物在夜总会和派对上很受欢迎,它们被用来使荧光物质发出更亮的光。  紫外发光二极管的结构  它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。  发光二极管的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层,称为PN结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-23 15:04:00
  • 这种可以背贴的发光二极管,嘉利创的SMT是如何贴呢?
  • SMT四期可贴元器件列表里有一个LED:25-21/T1D-AP2R1HY/2A编带(C83915)这个元件既可以正面贴,也可以反面贴。请问下嘉利创的SMT是支持的正面贴还是反面贴?如果都支持的话,下单时如何告知工作人员如何贴呢?
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT 背贴 发帖人:cqys 发帖时间:2019-04-14 01:09:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: